This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:电池充电电流问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761954/bq25606-battery-charging-current-issues

器件型号:BQ25606

BQ25606 IC 连接到 micro-USB 端口。 两条 D+/D-线路均连接到 BQ25606 IC 上的 D+/D-端口。 ICHG 和 ILIM 电流均设置为1A。 我的目标是在连接到 SDP 时以500mA 的电流为电池充电、 在壁式适配器中以1A 的电流为电池充电。 但是、在测量充电电流时、我仅在连接到 SDP 时看到大约420mA (最大值)的电流、而在连接到墙上适配器时仅看到530mA (最大值)的电流。 当连接到壁式适配器时、请告知充电电流为什么不会达到1A。 是否需要其他电路将 D+/D-线路连接到 IC?

谢谢、

按作业  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    420mA 的充电电流接近500mA。 SDP 允许的最大电流为500mA。 当您连接到墙上适配器时、电流可能小于它设置的电流:
    1.检查 ILIM 和 ICHG 电阻
    2.电缆过长,VBUS 电压低(VINDPM)
    3.适配器 D+/D-配置不正确。

    请短接 D+和 D-并检查 BQ25606输入电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Hong Mao]420mA 充电电流接近500mA。 SDP 允许的最大电流为500mA。 当您连接到墙上适配器时、电流可能小于它设置的电流:
    1.检查 ILIM 和 ICHG 电阻

    ICHG 设置为681欧姆、ILIM 设置为475欧姆

    2.电缆过长,VBUS 电压低(VINDPM)

    电缆长度是标准的。 但是、我注意到 VBUS 电压有时会在+/- 0.5V 左右波动(从5V 到4.5V)。 这会导致 STAT 引脚以1Hz 的速率闪烁。 VBUS 改变这么大的原因是什么? 此外、添加电流表是否会干扰充电电流速率?
    3.适配器 D+/D-配置不正确。

    请短接 D+和 D-并检查 BQ25606输入电流。

    是否不会将 D+和 D-短接至 DCP 模式? 哪种方式将充电电流设置为2.4A?

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jobby:

    2.如果 STAT 引脚闪烁、则充电异常。 您能否移除电流表并检查输入电流? 确保您的电源能够提供足够的电流。
    3.短接 D+/D-将电流限制设置为2.4A,充电电流由 ICHG 电阻设置。 在这种情况下、您将知道问题是否是由 D+/D-引起的。
    4、如果浮动 D+/D-、则电流限制由 ILIM 电阻器进行编程。 您也可以尝试一下。