请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1HA08-Q1 尊敬的 TI 团队:
出于设计目的、正在审查 TPS1HA08-Q1数据表。
我们的设计规格如下。
输入电压:24V
2.电流:8A
应用: 浪涌电流控制用途。
问题7.3 在“建议运行条件”部分中,
我想确认(1)器件将在扩展工作范围内正常工作、但某些参数值可能不适用。
如果我超过18V、会出现什么症状?
使用24V 电源时是否会遇到问题?
使用 EN 将输入电压连接到分压器、并且仅使用电源开/关。
请回答。
谢谢。