This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HA08-Q1:TPS1HA08-Q1最大工作电压问题。

Guru**** 2611385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HA08-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762578/tps1ha08-q1-tps1ha08-q1-maximum-operating-voltage-question

器件型号:TPS1HA08-Q1

尊敬的 TI 团队:

出于设计目的、正在审查 TPS1HA08-Q1数据表。

我们的设计规格如下。

输入电压:24V

2.电流:8A

应用: 浪涌电流控制用途。

 问题7.3 在“建议运行条件”部分中,

           我想确认(1)器件将在扩展工作范围内正常工作、但某些参数值​​可能不适用。

           如果我超过18V、会出现什么症状?

           使用24V 电源时是否会遇到问题?

           使用 EN 将输入电压连接到分压器、并且仅使用电源开/关。

请回答。 

谢谢。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Ron 部分显示 Ron 对于6-28V 有效、因此 Ron 将介于8m Ω 至20m Ω 之间、具体取决于温度。 对于8A 电流、这将提供0.512W 和1.28W

    这种情况下、RJA 为32.8、可在17C 至42C 之间提供。 因此、如果环境温度低于108C、器件将正常工作。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、您是否有某些参数担心不在规格范围内? 我回答说、器件将驱动该负载、但是您是否担心其他参数?
    您驱动的负载也是什么?