Other Parts Discussed in Thread: BQ77915
您好!
我将 AFE 芯片 BQ7791500用于48V BMS 系统。 为了实现此配置、有3个芯片级联(根据数据表连接建议)。 电池电压到达 IC、并且完全处于所需的范围内。 但 CHG 和 DSG FET 关闭(0V)。 据我所知,如果 AFE 未检测到故障,CHG 和 DSG 信号应根据数据表保持高电平(12V)。 用于设置故障阈值的电阻器均符合数据表建议。 连接负载时、CHG MOSFET 的栅极显示电池组总电压为负(极高)。 问题可能出在哪呢? 请告诉我、我们级联 IC 时是否需要进行任何其他更改。 非常感谢您与我分享级联 IC 原理图(专门针对14节串联电池)以供我参考。
期待收到您的来信。
谢谢、此致、
Bharath B