This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BQ7791500 AFE 芯片 DSG 和 CHG MOSFET 未导通。

Guru**** 2782565 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760293/bq77915-bq7791500-afe-chip-dsg-and-chg-mosfets-not-turning-on

器件型号:BQ77915

您好!

  我将 AFE 芯片 BQ7791500用于48V BMS 系统。 为了实现此配置、有3个芯片级联(根据数据表连接建议)。 电池电压到达 IC、并且完全处于所需的范围内。 但 CHG 和 DSG FET 关闭(0V)。 据我所知,如果 AFE 未检测到故障,CHG 和 DSG 信号应根据数据表保持高电平(12V)。 用于设置故障阈值的电阻器均符合数据表建议。 连接负载时、CHG MOSFET 的栅极显示电池组总电压为负(极高)。 问题可能出在哪呢? 请告诉我、我们级联 IC 时是否需要进行任何其他更改。 非常感谢您与我分享级联 IC 原理图(专门针对14节串联电池)以供我参考。

期待收到您的来信。

谢谢、此致、

Bharath B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题将在工作日在这里得到解答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bharath、
    数据表的图19显示了连接到堆栈接地的上部器件的 OCDP 引脚、而不是其他地方所述的本地 IC VSS。 确保已将每个 OCDP 电阻器连接到 IC 的 VSS 引脚。
    确保唤醒电路正常工作、顶部器件 PRES 引脚应高于其 VSS 1.75V。 下部器件将接收上部器件的 LPWR 发出的信号。
    注意表5中的故障条件、并考虑是否存在您未曾预料到的故障。 例如、确保每个器件的 TS 电路正确连接。
    如果 PACK-被拉至高电平、电路可能处于故障恢复状态。 将 PACK-置于低电平、查看负载移除是否清除故障并启用 FET。 通常使用 bq77915数据表中的图24等电路、电荷 FET 栅极通常接近故障的 PACK-电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM5295、在 MR Bharath 的解释中、我们在最低的 IC 中放置了从 OCDP 引脚到 VSS 的300k 电阻器。 对于级联配置中的上两个 IC、一个10Mohm 电阻器从 OCDP 引脚连接到 VSS。 我们是否必须按照数据表中所述使用精确的294 kΩ±1%电阻器? 根据上述建议对电路进行更改后、CHG 和 DSG 引脚仍为0V。 对于最顶部的 IC、PRES 至 VSS (该 IC 的)的电压为15.3V。 这是正常的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Subrata、
    数据表未定义 ROCD 的电压或电阻边界。 建议使用推荐值。 预期不会出现超出容差值以阻止 CHG 和 DSG 运行。
    流入 PRES 引脚的电流非常低、请参阅 bq77915数据表第8.6节图1。 15.3V 是用于启用器件的合适电压。
    一些建议:
    确保每个设备都已打开。 检查每个 IC 是否存在 AVDD 至 VSS。 当 PRES 为15.3V 时、顶部肯定应该打开、如果 LPR 通过适当的电阻器连接到堆叠的 PRES、其他器件应该打开。
    确认顶部器件 CTRC 和 CTRD 已连接到本地 VSS。
    对于顶部、请检查 DSG 和 CHG 相对于本地 VSS。 如果它们不是高电平、则检查是否存在故障情况。 将堆栈向下延伸到其他 IC。
    请注意 bq77915数据表表中的表5、其中汇总了故障状态、FET 控制和恢复条件。 FET 的控制会下降。 顶部部件不应具有 OCC 或 OCD、因为您在该设备上具有10M ROCD、并且如果您在本地 VSS 上具有 SRN 和 SRP。
    UTD 或 OTD 将关闭两个 FET。 检查热敏电阻或电阻以及 RTS_PU 的连接。 TS 引脚是脉冲的、如果使用仪表测量、则看起来是非常低的电压、使用示波器进行观察以确认操作。
    对于14S、一个器件将有4节电池、另5节电池。 确保4节电池部件的 CCFG 引脚连接到 AVDD。 如果一个输入短接至低电平、但配置用于更多电池、则输入将失效 OW、两个 FET 输出将关闭。
    如果顶部是5节电池、并且 PRES 通过一个电阻器连接到顶部、由于电流较低、顶部部件应以大约15.3V 的电压供电。 对于5节电池、这是3.06V。 对于 bq7791500配置、UV 阈值为2.9V、迟滞为400mV、因此在3.3V 之前不会发生从 UV 恢复。 这不会关闭 CHG、但可能有助于检查是否仅关闭 DSG。 升高施加的电压、或者如果在设计中可以控制 PRES、则让器件休眠、然后再次启用它。 该器件将在 UV 迟滞区域中唤醒、唤醒时不需要负载移除。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 WM5295:

    非常感谢您的意见。

    我们已根据您的建议进行了调整。

    更改后、我们完成了少量测量、我们希望分享这些测量结果。

    我们的配置为14S、其中下部 IC 连接5节电池、中间 IC 连接5节电池、顶部 IC 连接4节电池、顶部 IC 的 CCFG 引脚连接到 AVDD 引脚。

    对于顶部的两个 IC、SRP 和 SRN 引脚根据数据表连接到本地 VSS。

    顶部两个 IC 的 LD 引脚保持悬空、对于底部 IC、它通过10M 电阻器连接到 PACK 负极。

    我们已经采取了一些措施

    对于最顶部的 IC、PRES 引脚到本地 IC VSS 的电压为15.62V

    对于:

    1)顶部 IC:AVDD -本地 IC VSS 电压为3.0V

                       连接到本地 IC VSS 的 CHG 引脚为12.78V

                        到本地 IC VSS 的 DSG 引脚为12.78V

    2)中间 IC:AVDD -本地 IC VSS 电压为3.02V

                       连接到本地 IC VSS 的 CHG 引脚为12.78V

                        到本地 IC VSS 的 DSG 引脚为3.71V

    3) 3)更低的 IC:AVDD -本地 IC VSS 电压为3.01V

                       CHG 引脚到电路板 VSS 为0V

                        DSG 引脚到电路板 VSS 为0V

    到达 IC 的所有电池电压均高于3.8V。

    我们还将 IC 置于休眠模式、并再次将其恢复到正常模式。 观察到的输出相同。

    使用的热敏电阻为103AT。 我想、UT 和 OT 在这里不应该成为问题。

    请帮助我们调试该问题。

    谢谢、此致、

    Subrata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Subrata、
    当 LD 内部下拉被打开时、它将被下拉、否则输入将悬空。 数据表上的上图27段表示、如果不使用负载移除来进行 UV 恢复、则可以将其悬空。

    所示的电压测量结果表明 PRES 电路工作、所有 IC 均已打开。
    当 CHG 和 DSG 为高电平时、顶部 IC 看起来是正确的。
    中间 IC 似乎有一些损坏或连接不当、3.71V 不是 DSG 的定义电平。 应将其驱动为高电平或低电平。 检查是否缺少可提供高阻抗的焊料或是否存在对其他节点短路的情况。 您可以检查 IC 引脚以查看电平是否为高电平。
    您可能会确信 IC 引脚在与探头接触时不会摆动。 在探测输入引脚时检查 DSG 引脚、以查看 DSG 是否变为高电平、指示已连接、但同样3.7不是有效电压。 由于 CHG 为高电平、显然没有 OV、请仔细检查 VC5。
    由于充电温度控制首先发生、因此不可能是温度问题。 IC 可能会损坏。
    底部部件的 DSG 和 CHG 均为低电平。 DSG 低电平可能是由于上部器件电压错误、CHG 低电平表示存在其他问题。 再次检查该表并消除任何故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 WM5295:

    再次感谢您的参与。

    我们更改了中间 IC

    更改后、我们完成了少量测量、我们希望分享这些测量结果。

    顶部两个 IC 的 LD 引脚保持悬空、对于底部 IC、它通过10M 电阻器连接到 PACK 负极。

    我们已经采取了一些措施

    对于最顶部的 IC、PRES 引脚到本地 IC VSS 的电压为15.59V

    对于:

    1)顶部 IC:AVDD -本地 IC VSS 电压为0.93V

                       到本地 IC VSS 的 CHG 引脚为0V

                        到本地 IC VSS 的 DSG 引脚为0V

    2)中间 IC:AVDD -本地 IC VSS 电压为0.0V

                       到本地 IC VSS 的 CHG 引脚为0V

                        到本地 IC VSS 的 DSG 引脚为0V

    3) 3)更低的 IC:AVDD -本地 IC VSS 电压为0V

                       CHG 引脚到电路板 VSS 为0V

                        DSG 引脚到电路板 VSS 为0V

    到达 IC 的所有电池电压均高于3.8V。

    我们还将 IC 置于休眠模式、并再次将其恢复到正常模式。 观察到的输出相同。

    使用的热敏电阻为103AT。 我想、UT 和 OT 在这里不应该成为问题。

    e2e.ti.com/.../output.pdfKindly可帮助我们调试该问题。

    谢谢、此致、

    Subrata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Subrata、
    从现在起、尽管 U1 PRES 很高、但 IC 未开启、您似乎已经后退。 0.93V 的 AVDD - Vss3电压异常、就像器件尝试开启但 AVDD3短接至 VSS3或 IC 损坏一样。
    在原理图中、我看到许多元件都具有接地电容器、电池或 VSS1电位。 当电池被连接或被加电时、U1的 AVDD 将被电容器 CVDD4拉至低于其 VSS3。 VDD、VC1和 VC0也会发生类似的情况。 如果您缓慢地启动电源、我不会指望它会损坏部件、但突然也不知道。
    许多节点都具有接地零欧姆(BATTER-)选项、例如 R_Zero7、R_Zero26、R_Zero33... 。 组装这些电阻器可能会损坏所连接的 IC。
    您拥有该板、并且能够最好地对其进行测量、测试和修改。
    U2似乎位于 GND/BATTERY -上、并具有用于在部件的 VSS 处提供 GND 连接的灯。 在重新连接和使用上部器件之前、组装电阻器以独立使用器件可能会很容易、并习惯使用该器件。 同样、如果与电源和电池仿真电阻器一起使用、我不希望电容器电池-会损坏部件、但这可能会导致实际电池和系统瞬变问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 WM5295:

    我们在上一篇文章中没有提到一点。 在连接电池抽头后、IC U1的 AVDD - VSS 最初处于2.97V。 但在2-3秒后、它逐渐开始下降、并以0.93V 的电压水平向外

    此致、

    Subrata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Subrata、
    它听起来像是由电容浮动或耦合的东西。