请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 您好,
客户 在 bq40z80 7sl 应用中遇到 smbus 通信不稳定问题。 当 间隔 21V~24V 上的电池组电压发送复位命令时、我发现了这一点
将导致 操作状态 寄存器的初始化标志不能清零、 看门狗事件计数增加到0xff、CHG/DSG 引脚周期打开/关闭、smbus 块写入
时钟展宽 大约需要17ms。 如果级联电压升高或降低、则该问题 可能 会消失。 如果初始电 压已完成、且之后电池组电压达到间隔范围、则没有问题。
我已经测试过 EVM 和客户的电路板都 有相同的问题、两个固件版本 4800_0_04_build5 / 4800_0_02_build3 也有相同的问题。
下面的步骤可能会重现 问题
1)编程4800_0_04_build5.srec
2) 2)修改以下参数
DA 配置 = 0x14
电芯配置 = 0x07
引脚配置 = 0x7720
MFG 状态初始 化= 0x00b8
3) 3)将电池组电压设置为23V
4) 4)发送 RESET 命令。
谢谢
B.R.
Jeff