This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:初始化 CAN#39;t 完成、并在某些电压条件下监视器超时

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760320/bq40z80-init-can-t-be-complete-and-watch-dog-timeout-at-some-voltage-condition

器件型号:BQ40Z80

您好,

    客户 在 bq40z80 7sl 应用中遇到 smbus 通信不稳定问题。 当  间隔 21V~24V 上的电池组电压发送复位命令时、我发现了这一点

将导致  操作状态 寄存器的初始化标志不能清零、 看门狗事件计数增加到0xff、CHG/DSG 引脚周期打开/关闭、smbus 块写入

时钟展宽 大约需要17ms。 如果级联电压升高或降低、则该问题 可能 会消失。  如果初始电  压已完成、且之后电池组电压达到间隔范围、则没有问题。    

我已经测试过 EVM 和客户的电路板都 有相同的问题、两个固件版本 4800_0_04_build5 / 4800_0_02_build3 也有相同的问题。

下面的步骤可能会重现 问题

1)编程4800_0_04_build5.srec

2) 2)修改以下参数

DA 配置             = 0x14

电芯配置           = 0x07

引脚配置 = 0x7720

MFG 状态初始      化= 0x00b8

 3) 3)将电池组电压设置为23V

4) 4)发送 RESET 命令。

谢谢

B.R.

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将检查此问题并在星期二作出响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供的详细图、如果这不是 TI EVM、您能否在 TI EVM 上重新测试它并检查是否出现这种情况。 我们无法重现此故障、监测计始终会初始化、而不会在您的电压电平下发生 WD 复位。