This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:学习模式恒定电流

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760534/bq33100-learning-mode-constant-current

器件型号:BQ33100

您好!  

我很困惑恒流电路会进入学习模式。

您能解释一下如何植入 CC 吗?  以下器件的工作原理是什么? D4、Q7、Q8?为什么 R26=7.5 Ω 而 R27&R28=8.2 Ω?

谢谢

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    恒定电流是为了提供恒定负载、以便可以使用已知电压和电流测量 ESR。 它基本上遵循 Q=CV。
    这些组件符合用于提供恒定电流的参考设计。 此处没有进一步说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、我知道:恒定电流是为了提供恒定负载、以便可以使用已知电压和电流测量 ESR。
    答案是如何保持恒定? 在 DS P54应用原理图中、D4、Q7和 Q8的功能是什么? 为什么选择 R26=7.5 Ω 和 R27=R28=8.2 Ω? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、该器件早在设计时就已经很久了、系统和设计工程师就决定了这些值。 请遵循参考文献。