请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ33100 您好!
我很困惑恒流电路会进入学习模式。
您能解释一下如何植入 CC 吗? 以下器件的工作原理是什么? D4、Q7、Q8?为什么 R26=7.5 Ω 而 R27&R28=8.2 Ω?
谢谢
BR
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我很困惑恒流电路会进入学习模式。
您能解释一下如何植入 CC 吗? 以下器件的工作原理是什么? D4、Q7、Q8?为什么 R26=7.5 Ω 而 R27&R28=8.2 Ω?
谢谢
BR