请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z651 你好!
BQ34Z651具有两种不同的最小工作电压: VCC 和 BAT 的电源电压为4.5V、VCC、BAT 和 PACK 的启动电压为5.5V。 启动电压的迟滞是多少? 启动电压降至5.5V 以下时、内部功能块如何受到影响? 这些不同的电压是否表明 AFE 即使在4.5V 时也能保证正常工作、但无法保证与低于5.5V 的 SMB 进行通信和/或进行更改? 如果比这更复杂、您能否制作一个包含功能块列4.5V 和5.5V 的表? (电压列将填充 G 或 NG (保证/不保证)、具体取决于功能块。)
谢谢!
将会