This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z651:建议工作电压

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761103/bq34z651-recommended-operating-voltages

器件型号:BQ34Z651

你好!

BQ34Z651具有两种不同的最小工作电压: VCC 和 BAT 的电源电压为4.5V、VCC、BAT 和 PACK 的启动电压为5.5V。  启动电压的迟滞是多少? 启动电压降至5.5V 以下时、内部功能块如何受到影响?  这些不同的电压是否表明 AFE 即使在4.5V 时也能保证正常工作、但无法保证与低于5.5V 的 SMB 进行通信和/或进行更改?  如果比这更复杂、您能否制作一个包含功能块列4.5V 和5.5V 的表? (电压列将填充 G 或 NG (保证/不保证)、具体取决于功能块。)  

谢谢!

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不需要、您实际上需要具有5.5V 的启动电压。 Vreg 加电后、它将在高达4.5V 的电压下工作。 没有有关迟滞的文档。 但是、闪存更新被禁用、低于2.8V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Batt! 尽管设置的最小电池电压比这意味着更高、但我正在尝试排除和/或重现偶尔导致电池放电至4.5V 以下的情况。 可能需要一天或两天的时间来了解器件中的电源有多稳定以及这是否也是一个因素。

    将会
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、监测计可以通过关闭 CHG 和 DSG FET 来切断电源。 完成后、系统泄漏会导致电池无法正常工作。