This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:超轻负载行为

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762356/lm5175-super-light-load-behavior

器件型号:LM5175

大家好、

我将 LM5175用作降压/升压转换器。 最常见的工作场景是在空载情况下输入电压为12V 和输出电压为30V。 我发现输出电压是上升和下降的。 它将达到30V、然后超级缓慢地下降至20V 并再次充电至30V。 在我们的应用中、输出电容器很大(10mF)、充当了一个能源组。 有什么关于如何降低电压上升和下降的想法吗? 我认为完全消除上升和下降是不可能的、但是否有任何方法可以降低振幅? 如果我可以在27V 和30V 之间进行调节、这将是很棒的。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yu、
    支持此设备的工程师目前不在办公室、他将在下周回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yu、

    如果可能、请分享您的原理图和输出电压的屏幕截图。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    这是输出电压波形。 我将私下向您发送原理图。