请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5175 大家好、
我将 LM5175用作降压/升压转换器。 最常见的工作场景是在空载情况下输入电压为12V 和输出电压为30V。 我发现输出电压是上升和下降的。 它将达到30V、然后超级缓慢地下降至20V 并再次充电至30V。 在我们的应用中、输出电容器很大(10mF)、充当了一个能源组。 有什么关于如何降低电压上升和下降的想法吗? 我认为完全消除上升和下降是不可能的、但是否有任何方法可以降低振幅? 如果我可以在27V 和30V 之间进行调节、这将是很棒的。
谢谢、
于