请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ51050B你(们)好
我现在正在进行电池充电和终止。 但现在又触发了一个问题。 我们在设计中使用电池保护 IC BQ29700DSET。 我们最初遇到此保护 IC 的问题、电池连接后模块不会打开。 但是、当我们将 BQ29700DSET 的 V-引脚短接至电池负极时、瞬时负载电流已从电池获取。 当发生充电终止时、模块会自动加载、但有时会产生0负载、我们必须移除充电器并将 V-引脚短接到电池负极、以重新启动模块。 作为一款产品、我们无法每次将 V-引脚短接至电池 GND。 问题可能出在哪?
此致