This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29700:如何防止连接期间的跳闸

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762313/bq29700-how-to-prevent-tripping-during-connection

主题中讨论的其他器件:BQ51050B

你(们)好
 
我现在正在进行电池充电和终止。 但现在又触发了一个问题。 我们在设计中使用电池保护 IC BQ29700DSET。 我们最初遇到此保护 IC 的问题、电池连接后模块不会打开。 但是、当我们将 BQ29700DSET 的 V-引脚短接至电池负极时、瞬时负载电流已从电池获取。 当发生充电终止时、模块会自动加载、但有时会产生0负载、我们必须移除充电器并将 V-引脚短接到电池负极、以重新启动模块。 作为一款产品、我们无法每次将 V-引脚短接至电池 GND。 问题可能出在哪?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好哈菲兹
    器件唤醒后、不应再次进入关断模式。 您需要确定电路板关断的原因。 ESD? 安全状况?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    感谢您的建议。 我怀疑 BQ51050B 的端接精度。 如果 BQ51050B 未发送充电终止和电源传输结束、发送器将继续为电池充电否? 如果发生这种情况、电池过充保护将由保护 IC BQ29700DSET 负责、器件将进入关断模式。 我正在为180mah 电池充电、最大充电电流为170mah、终止电流高于40mA。 我在论坛中发现、当终止电流设置为低于30或32mA 时、充电器 IC BQ51050B 不会准确终止充电。 这会是个问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好哈菲兹、

    我不确定这可能是问题、但值得测试一下、看看它是否能解决您的问题
    谢谢
    Onyx