This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3429:采用 LM3429的高电流 LED 驱动器

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762418/webench-tools-lm3429-high-current-led-driver-with-lm3429

器件型号:LM3429

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我正在使用 LM3429为 LED CMT2890 (Vf=54V;I=3.3A)设计驱动器。
输入:
+ VIN=12V
+ Vled = 54V;i = 3.3A。
=> Iswitch~20A。

我尝试使用 WEBENCH、但该工具不支持我的案例。 但在 Lm3429数据表中、它显示"LED 电流不受内部限制"、因此我认为 LM3429可以正常工作。

如果我根据 LM3429的数据表计算器件、该驱动器能否与 LM3429良好配合?

如果 LM3429无法处理我的问题、您能否推荐其他器件?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、江

    LM3429是一款控制器、输出电流/电压取决于外部元件、而不是器件本身、因此适用于您的应用。 请按照数据表计算外部组件。

    谢谢 Tuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    我明白了。 非常感谢!

    强。