请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3429 工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我正在使用 LM3429为 LED CMT2890 (Vf=54V;I=3.3A)设计驱动器。
输入:
+ VIN=12V
+ Vled = 54V;i = 3.3A。
=> Iswitch~20A。
我尝试使用 WEBENCH、但该工具不支持我的案例。 但在 Lm3429数据表中、它显示"LED 电流不受内部限制"、因此我认为 LM3429可以正常工作。
如果我根据 LM3429的数据表计算器件、该驱动器能否与 LM3429良好配合?
如果 LM3429无法处理我的问题、您能否推荐其他器件?
谢谢、
强