This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:提供更少能量的 BQ25895 VBUS 输入将增加电池电量问题原因分析的消耗

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760556/bq25895-bq25895-vbus-input-to-provide-less-energy-will-increase-the-consumption-of-battery-energy-problem-cause-analysis

器件型号:BQ25895

您好,

在 BQ25895的充电过程中、我们发现当输入电流限制在20mA 时、不仅电池无法充电、电池能量也将消耗。电流约为1mA。请帮助分析原因并提供解决方案。

此外、测试方法如下:将 VBUS 输入端子的直流电源电压设置为5V、将电流限制设置为20mA、测试期间的电池电压大约为4-4.1V、并在断开测试之前将负载连接到 VDD_SYS。

随附的图是 BQ25895的外设设计、供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能帮助测量上电期间的 VBUS 电压和输入电流吗?
    如果探头足够、请同时测量 SW 节点波形。

    BTW、如何限制20mA 电流?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken、

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。