请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25895 您好,
在 BQ25895的充电过程中、我们发现当输入电流限制在20mA 时、不仅电池无法充电、电池能量也将消耗。电流约为1mA。请帮助分析原因并提供解决方案。
此外、测试方法如下:将 VBUS 输入端子的直流电源电压设置为5V、将电流限制设置为20mA、测试期间的电池电压大约为4-4.1V、并在断开测试之前将负载连接到 VDD_SYS。
随附的图是 BQ25895的外设设计、供您参考。