This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65911:与自举电容器串联的电阻器?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762225/tps65911-resistor-in-series-with-bootstrap-capacitor

器件型号:TPS65911

您好!

我发现 SWCS049S 数据表的第7.2.2.2.5节存在差异。 请参阅屏幕截图:

我假设可以通过将电阻器与 MOSFET 的栅极串联来调节开通/关断时间。 上述陈述似乎不正确。 自举电容器用作高侧驱动器的储能电容器、不应受损。 请确认。

此致、Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josef、

    我已将此主题分配给器件专家。 是否可以重新附加屏幕截图? 它看起来不像附件经过了。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josef 您好、
    您会发现"可以通过将电阻器与 MOSFET 的栅极串联来调节导通/关断时间。" 和"自举电容器用作高侧驱动器的储能电容器、不应受到损害。";但也有"一个与串联的小电阻器"的声明
    如果我们更改为"小值(非大小)电阻器"、则自举电容器"是可以的; 由于开/关时间不需要太慢、因此可能只需减慢几毫微秒(因此、电阻器可能是十进制的欧姆)、这不仅有助于降低开关节点上的电压振铃、还有助于降低 EMI。
    我认为、如果您想将小值电阻器与 MOSFET 的栅极串联、这是您的选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    实际上、电阻器仍然位于从自举电容器到栅极的电流路径 中、无论它是位于电容器侧还是 MOSFET 侧。 这也意味着两个电阻器位置只影响高侧晶体管。  低侧 MOSFET 的开通/关断时间必须由栅极电阻器调节-没有其他选项。 因此、仍然需要两个电阻器。

    与 MOSFET 栅极端子相比、将电阻器与自举电容器串联是否有任何好处? 还是这两个位置在功能上是等效的?

    谢谢!

    Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josef 您好、
    我同意您的观点;我的个人实践是、使用栅极电阻器来降低开关节点上的电压振铃并降低 EMI。
    该电阻器通常用于低频系统以限制 CB 充电/放电峰值电流、在运行频率高于1MHz 的系统中不需要该电阻器。