This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 单开关隔离式正向转换器

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C41
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759977/single-switch-isolated-forward-converter

主题中讨论的其他器件:UCC28C41

是否有人可以建议我可以为单开关隔离式正向直流/直流转换器选择哪种 IC?  

以下是我的参数要求:

输入电压        :0至24V (直流)

输出电压       :15V (直流)

最大输出电流  :1A  

开关频率:100kHz

隔离           :4千瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,jayabharath,
    您会发现、很难设计输入电压向下扩展到零伏的电源。
    如果您的输入具有大约7V 的下限、则应考虑使用 UCC28C41。
    请在继续之前检查您的设计要求。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、您好、感谢您的回复。 我能否将此 IC 用于高达24V 的输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,jayabharath,
    是的、您可以这样做。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 John 的回复。 最后一个问题,我对此有疑问,将予以澄清。 此 IC 是否能够在15W 的输出功率下提供或承受? 如果是、我在哪里可以看到有关它可以提供的输出功率的信息。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,jayabharath,
    是的、可以这样做。
    您可以在以下网址的网页上找到所有相关的设计信息:
    www.ti.com/.../technicaldocuments
    此致
    John