请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5116 工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的:
我们使用 LM5116、但我们发现输出电压仅为 3.4V、我们测量 Vin、SW 和 Vout 波形、如下表所示。
我们的电源规格:
VinMin = 72.0V
VinMax = 100.0V
Vout = 15.0V
Iout = 2.0A
如 有任何建议、请告知我。
谢谢、
此致、
劳伦斯。
原理图:
e2e.ti.com/.../2018_2D00_10_2D00_24_5F00_06_2D00_11_2D00_141.pdf