This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LM5116:LM5116输出电压仅为3.4V

Guru**** 2767665 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760517/ccs-lm5116-lm5116-output-voltage-only-have-3-4v

器件型号:LM5116

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的:


我们使用 LM5116、但我们发现输出电压仅为 3.4V、我们测量 Vin、SW 和 Vout 波形、如下表所示。

我们的电源规格:

VinMin = 72.0V
VinMax = 100.0V
Vout = 15.0V
Iout = 2.0A

如 有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

原理图:

e2e.ti.com/.../2018_2D00_10_2D00_24_5F00_06_2D00_11_2D00_141.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    以下是一些建议:
    1) 1)电感器可能会饱和:尝试使用更大的 Rsense (至40m)来减小峰值电流。 另一种方法是使用20m Rsense 并使用 Isat > 6A 的电感器
    2)补偿穿越频率可能过高:这取决于输出电容器的 ESR。 尝试将 Rcomp 降低到20k 并将 Ccomp 增加到5600pF。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    本周早些时候提出的任何一项建议是否有效? 如果没有、我将与另一位工程师合作、提出更多建议。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert

    `s 您的建议、我们还会检查自举电容是否更改为1uF、它可以正常工作。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。