Other Parts Discussed in Thread: BQ24773
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24773EVM-540 主题中讨论的其他器件:BQ24773
大家好、我正在尝试以 CC-CV 模式为电池充电(我在下面附上了 CCCV 充电的电流和电压曲线图)。 之前、我使用了一个 SourceMeter 来实现此目的、它具有内置的 CC-CV 配置文件。 在这种情况下、我需要输入 CV 充电终止电流、即 CV 模式下电流将逐渐达到的值、此后 CV 充电将停止。 使用该值、SMU 使用其 CV 阶段的内置充电曲线为电池充电。
现在、我想使用 BQ24773EVM-540 进行 CCCV 充电。 它是否具有内置的 CV 配置文件、或者我们是否必须定义一个? 如果是、我们如何实现它? 此外、 在 CC 阶段结束后、BQ24773不需要任何输入来切换到 CV?