This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773EVM-540:CC-CV 充电曲线

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762439/bq24773evm-540-cc-cv-charging-profile

器件型号:BQ24773EVM-540
主题中讨论的其他器件:BQ24773

大家好、我正在尝试以 CC-CV 模式为电池充电(我在下面附上了 CCCV 充电的电流和电压曲线图)。 之前、我使用了一个 SourceMeter 来实现此目的、它具有内置的 CC-CV 配置文件。 在这种情况下、我需要输入 CV 充电终止电流、即 CV 模式下电流将逐渐达到的值、此后 CV 充电将停止。 使用该值、SMU 使用其 CV 阶段的内置充电曲线为电池充电。

现在、我想使用 BQ24773EVM-540 进行 CCCV 充电。 它是否具有内置的 CV 配置文件、或者我们是否必须定义一个? 如果是、我们如何实现它? 此外、 在 CC 阶段结束后、BQ24773不需要任何输入来切换到 CV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ved:

    BQ24773支持您显示的 CC-CV 充电曲线。 当电池电压低于寄存器0x15 (MaxChargeVoltage 寄存器)中设置的电压时、器件将以 CC 模式运行、除非电池电量耗尽且首先经过预充电阶段。 当电池电压达到寄存器0x15中设置的值时、它将从 CC 转换为 CV。

    BQ24773不会自动终止充电、而是依靠外部微控制器手动终止充电。 通常、微控制器会通过读取电池组上的电量监测计 IC 来确定终止充电的正确时间。

    此致、
    Steve