尊敬的 TI 成员:
我们有关于 UCC28950的问题
如何检查 CS、ADEL 和 ADELEF 电压的延迟时间? (Vrms? Vpeak? 还是其他点?)
=>请帮助我们了解如何检查电压的延迟时间。
2.如果只更改了占空比,CS 和 Adel 如何更改? 延迟时间也会变化? (CS 的峰值电压不变。 RAB 和 KA 也不会改变。)
如果通过改变占空比改变了延迟时间、请告诉我们延迟时间的改变原因。
如果我们不更改 RAB 和 KA、则 TABSET (延迟时间)取决于 UCC28950数据表中的 CS 电压。
我们更改了模块上的仅占空比、CS 峰值电压保持相同的电压。 但延迟时间会随之改变。
因此、我们想知道占空比是否影响延迟时间。 (我们想知道延迟时间为何发生更改。)
谢谢