This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:如何确定延迟时间以及如何在 UCC28950的 CS、Adel 和 ADELEF 中工作

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761293/ucc28950-how-to-decide-delay-time-and-how-to-work-in-cs-adel-and-adelef-of-ucc28950

器件型号:UCC28950

尊敬的 TI 成员:

我们有关于 UCC28950的问题

如何检查 CS、ADEL 和 ADELEF 电压的延迟时间? (Vrms? Vpeak? 还是其他点?)

=>请帮助我们了解如何检查电压的延迟时间。

2.如果只更改了占空比,CS 和 Adel 如何更改? 延迟时间也会变化? (CS 的峰值电压不变。 RAB 和 KA 也不会改变。)

如果通过改变占空比改变了延迟时间、请告诉我们延迟时间的改变原因。

如果我们不更改 RAB 和 KA、则 TABSET (延迟时间)取决于 UCC28950数据表中的 CS 电压。

我们更改了模块上的仅占空比、CS 峰值电压保持相同的电压。 但延迟时间会随之改变。

因此、我们想知道占空比是否影响延迟时间。 (我们想知道延迟时间为何发生更改。)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下附件。

    e2e.ti.com/.../How-to-decide-delay-time-and-how-to-work-in-CS_2C00_-ADEL-and-ADELEF-of-UCC28950.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好用户

    由 Adel 和 ADELEF 引脚上的电阻器设置的自适应延迟使用 CS 信号的平均值版本来确定延迟修改的程度、IC 中有一个内部 RC 滤波器来执行此操作。 这意味着延迟将是占空比的函数-正如您所看到的。 它也将是开关频率的函数

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Colin

    非常感谢您的回答。

    我有新问题。

    什么是"CS 信号的平均版本"?
    CS 信号的这个 Vrms 吗?
    如果 KA 为0.5 (RA 和 RAEFHI 的值相同)、当 CS 引脚的 Vrms 为0.6V 时、Adel 引脚会检查0.3V。
    对吗?

    您能帮我们解释 Adel 和 ADELEF 的内部电路详细信息吗?
    (我们可以在图38中找到 CS 引脚的内部 RC 滤波器。 DCM 功能。
    我们希望看到 Adel 和 ADELEF 的内部电路。)

    谢谢、致以诚挚的问候
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好用户

    Adel 和 ADELEF 引脚上的信号通过内部滤波器传递、用于生成与引脚上电压的平均值成比例的电流。 然后、根据数据表中显示的特性、使用此参数修改由 DELAB、DELCD 和 Delef 引脚上的电阻器设定的延迟。

    如果没有保密协议、我恐怕无法共享 Adel / ADELEF 引脚的内部电路。 如果您想进一步了解、请联系您当地的 TI 办事处或 FAE 工程师。

    内部电路是一个简单的平均滤波器。 实现 RMS 计算将更加复杂。

    正确-如果 KA 为0.5、则当 CS 引脚为0.6V 时、Adel 引脚将为0.3V。

    PSFB 的大多数应用以恒定输入/输出转换比运行、因此占空比或多或少是恒定的。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Colin:

    感谢您的大力支持。

    我将联系当地的 TI FAE。

    很抱歉,我有疑问。
    CS 引脚上的信号是否也用于产生与引脚上电压平均值成比例的电流?
    电压的峰值?

    (我了解 CS 具有内部滤波器、我想知道如何检查 CS 处的电压延迟时间。
    是说、经过内部滤波器后、IC 内部的 CS 检测器会检查哪个点? 峰值的波形? 还是平均值?)

    谢谢、致以诚挚的问候
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好用户

    如 数据表第7.3.14节所述、CS 引脚上的信号通过30ns 时间常数馈送、以提供一些前沿消隐、然后添加到斜坡信号(用于斜坡补偿)、然后发送到 PWM 和逐周期比较器。 对 CS 信号未应用滤波、因此比较器将在信号的峰值达到各自的阈值(COMP-0.85V 或2V)时跳闸。 从 CS 引脚到输出的传播延迟为100ns。 这意味着、在 CS 引脚上的电压达到比较器阈值后100ns、输出(OUTx)将改变状态(经过修改、考虑了850mV 偏移和斜率补偿斜坡)。

    图36中的方框图很好地展示了系统。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Colin

    感谢您的回答。
    我明白了。

    谢谢、致以诚挚的问候