This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:FCC 错误

Guru**** 2609665 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760713/bq40z50-r1-in-correct-fcc

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我们的系统中安装了使用 BQ40Z50-R1的电池超过6个月、但由于我们的系统在插入交流电的情况下运行、电池从未经历过完整的充电/放电周期(周期数= 0)。

FCC/RMC 降至3482mAh (设计容量约为8100mAh)、因此我们会收到电池故障警报、因为我们的系统检查 FCC 的有效范围为6000mAh - 10000mAh。

我从系统中取出电池并将其设置在表中、然后仅 使用 EV2300/BQStudio 开始记录信息。 FCC 在大约5小时后恢复到7800mAh (根据日志信息)。

我注意到、在电池恢复之前、BatteryStatus (DSG)位为0、ITStatus (REST)也为0。 T_Ambient 为-296.5C。 最大误差= 101%。 T_sim = 24.2C

电池恢复后  、BatteryStatus (DSG)位为1、ITStatus (REST)也为1。 T_Ambient 为18.6C。 最大误差= 101%。 T_sim = 17.9C

请注意、此电池仍将 Max Simulation iterations 设置为50、而不是30。 电池也没有密封。

请参阅随附的文件。

谢谢、

Phuoc

e2e.ti.com/.../Log-File-_2D00_-Simplified.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将能够研究这一点,并在星期四晚上回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    是否有此问题的更新?

    谢谢、

    Phuoc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FCC 预计在放松后恢复。 为什么更改最大仿真迭代? 这些是不需要更改的内部参数。 请将其更改为默认值、然后重置您的监测计。 再次执行学习周期后、它们将得到优化。

    您还可以上传您的 gg 文件还是 srec 吗? 分析这种情况要容易得多。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    请参阅 gg 文件。 我们的电池供应商将我们的最大仿真迭代设置为50、现在他们建议使用30。 我们尚未对此电池进行更改。 我们了解 FCC 在休息后恢复、完整的学习周期也有助于优化。

    但是、我们对 FCC 如何降低到其设计容量的一半感兴趣。

    您能帮助提供可能性吗?

    谢谢、

    Phuoc

    e2e.ti.com/.../Dataflash.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、误差可能会在多个周期内累积。 当电池未完全循环时尤其如此。 在您的案例中、我还看到数据损坏。 电量监测计似乎写入了数据。 我通过电子邮件看到了您来自 Ryan 的主题。 其指示器是寿命数据最后一个有效 CHG 术语周期从7更新为0。 现在、这是不可能的。 该计数器只能上升。 这种情况也发生在每个监测计10小时的跨度内,第二个 gg 在18小时后出口。 因此,我怀疑发生了关闭,但这也不能从生命周期数据中得到。 最大误差为101%。 这也是错误的、因为最大误差在复位后会以100%的速度上升。 复位后、电池永远不会放松或正确更新 Qmax 或 Ra。 一个简单的 chg/Relax / DSG/Relax 将恢复系统。