主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好!
我们的系统中安装了使用 BQ40Z50-R1的电池超过6个月、但由于我们的系统在插入交流电的情况下运行、电池从未经历过完整的充电/放电周期(周期数= 0)。
FCC/RMC 降至3482mAh (设计容量约为8100mAh)、因此我们会收到电池故障警报、因为我们的系统检查 FCC 的有效范围为6000mAh - 10000mAh。
我从系统中取出电池并将其设置在表中、然后仅 使用 EV2300/BQStudio 开始记录信息。 FCC 在大约5小时后恢复到7800mAh (根据日志信息)。
我注意到、在电池恢复之前、BatteryStatus (DSG)位为0、ITStatus (REST)也为0。 T_Ambient 为-296.5C。 最大误差= 101%。 T_sim = 24.2C
电池恢复后 、BatteryStatus (DSG)位为1、ITStatus (REST)也为1。 T_Ambient 为18.6C。 最大误差= 101%。 T_sim = 17.9C
请注意、此电池仍将 Max Simulation iterations 设置为50、而不是30。 电池也没有密封。
请参阅随附的文件。
谢谢、
Phuoc