This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5116:我可以#39;t 能够对 LM5116稳压器进行7至35V 输入和48V 5A 输出的仿真

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762192/webench-tools-lm5116-i-can-t-able-to-simulate-the-lm5116-regulator-for-the-7-to-35-v-input-and-48v-5a-output

器件型号:LM5116

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好、先生、

我们需要应用将电压从7V 升压到35V 输入、并将其输出提升到48V @5A。 但我无法使用 webench 进行仿真。

LM5116无法支持如此大的电流?

或者、如果它支持如何确认我的电路?

 请建议我使用在7至35V 范围内能够提供48V@ 5A 电流的任何其他 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LM5116是一款降压控制器、因此 Webench 仅支持降压设计(即35至7V;而不是35V 至48V)。 您可以转到 Webench 设计工具并根据输入/输出范围进行搜索、然后从此处选择器件。

    此致、
    Katelyn