请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5116 工具/软件:WEBENCH设计工具
您好、先生、
我们需要应用将电压从7V 升压到35V 输入、并将其输出提升到48V @5A。 但我无法使用 webench 进行仿真。
LM5116无法支持如此大的电流?
或者、如果它支持如何确认我的电路?
请建议我使用在7至35V 范围内能够提供48V@ 5A 电流的任何其他 IC?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.