请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
嗨,好了。
我想了解与新标准 IEC 62368相关的几个问题-->如果温度 超出电池制造商定义的规格,则要求关闭电池充电。
我理解这应该通过在案例1中向 TX 引脚和接地端添加10K NTC 来完成。
1.如何定义0-50度温度范围内的正确电阻?
2.如果我不需要此功能,该引脚是否必须连接到10K 电阻接地或保持悬空?
此问题的数据表不清楚
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨,好了。
我想了解与新标准 IEC 62368相关的几个问题-->如果温度 超出电池制造商定义的规格,则要求关闭电池充电。
我理解这应该通过在案例1中向 TX 引脚和接地端添加10K NTC 来完成。
1.如何定义0-50度温度范围内的正确电阻?
2.如果我不需要此功能,该引脚是否必须连接到10K 电阻接地或保持悬空?
此问题的数据表不清楚
你好
以下信息通过电子邮件发送。
"我理解这应该通过将10K NTC 添加到 TX 引脚和接地来完成、例如案例1。"
1.如何定义0-50度温度范围内的正确电阻?
Bill J -- TS 引脚电流源为50uA,冷温度跳变点为1230mV,热温度跳变点为178mV。 这会将 NTC 电阻设置为冷值25k 欧姆、热值3.6k 欧姆。
2.如果我不需要此功能,该引脚是否必须连接到10K 电阻接地或保持悬空?
Bill J–如果未使用 NTC 温度感应、我建议将10k 电阻器连接到 TS 引脚。