This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IEC 62368 BQ24040的 TS 功能

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761251/ts-function-for-iec-62368-bq24040

嗨,好了。

我想了解与新标准 IEC 62368相关的几个问题-->如果温度 超出电池制造商定义的规格,则要求关闭电池充电。

我理解这应该通过在案例1中向 TX 引脚和接地端添加10K NTC 来完成。

1.如何定义0-50度温度范围内的正确电阻?  

2.如果我不需要此功能,该引脚是否必须连接到10K 电阻接地或保持悬空?

此问题的数据表不清楚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我们目前正通过电子邮件与您解决此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    以下信息通过电子邮件发送。

    "我理解这应该通过将10K NTC 添加到 TX 引脚和接地来完成、例如案例1。"

    1.如何定义0-50度温度范围内的正确电阻?

    Bill J -- TS 引脚电流源为50uA,冷温度跳变点为1230mV,热温度跳变点为178mV。  这会将 NTC 电阻设置为冷值25k 欧姆、热值3.6k 欧姆。  

    2.如果我不需要此功能,该引脚是否必须连接到10K 电阻接地或保持悬空?

    Bill J–如果未使用 NTC 温度感应、我建议将10k 电阻器连接到 TS 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定我是否理解  

    "推荐"意味着不需要强制要求?

    风险是什么?

    数据表中指出了一次浮点运算和一次所需的电阻器、哪一个是正确的?。

    要使用0 - 45度的温度范围、我需要什么 NTC 值?

    我可以获取 PN 作为参考吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢今天的电话。
    您查找的信息已通过电子邮件发送。