Thread 中讨论的其他器件: TL431
我正在设计具有复位绕组的300W 单开关正向直流/直流转换器。 我正在使用 UC3845电流模式 PWM 控制器。 我对以下内容感到困惑:
在 UCx84x 电流模式 PWM 控制器的数据表中、特性说明中说:误差放大器输出 COMP 通常用作次级侧调节的控制端口、方法是使用外部次级侧可调稳压器、如 TL431、 要通过光电隔离器跨二次侧到一次侧隔离边界发送错误信号、请在此配置中将 COMP 引脚直接连接到光电隔离器反馈。 在初级侧、UCx48x 误差放大器的反相输入 VFB 应接地。
但在典型应用部分中、可以说:在离线隔离应用中使用时、隔离输出的电压反馈是使用次级侧误差放大器和可调电压基准(如 TL431)实现的。 误差信号使用集电极连接到 VREF 引脚且发射极连接到 VFB 的光电隔离器跨越初级到次级隔离边界。 请澄清这一矛盾。
2.正激式转换器能否在大于50%的占空比下运行? 是否为变压器磁芯的复位保留了50%的裕度?
3.如何确定正向转换器是否处于 DCM/CCM 模式。 关键电感的计算是否与降压拓扑的计算相同?
4.我正在寻找不同的方法来查找功率级传输功能 CCM 电流模式正向转换器。 是否有任何标准文档?
5.正向转换器的开环传递函数是否仅包含控制到输出函数? 开环传递函数的相位裕度和增益裕度如何用于确定补偿器值?
6.如何在开关中找到确切的峰值电流。 它是否仅包含磁化电流和次级反射电感器电流?