This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3845:应用

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3845, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762102/uc3845-application

器件型号:UC3845
Thread 中讨论的其他器件: TL431

我正在设计具有复位绕组的300W 单开关正向直流/直流转换器。 我正在使用 UC3845电流模式 PWM 控制器。 我对以下内容感到困惑:
在 UCx84x 电流模式 PWM 控制器的数据表中、特性说明中说:误差放大器输出 COMP 通常用作次级侧调节的控制端口、方法是使用外部次级侧可调稳压器、如 TL431、 要通过光电隔离器跨二次侧到一次侧隔离边界发送错误信号、请在此配置中将 COMP 引脚直接连接到光电隔离器反馈。 在初级侧、UCx48x 误差放大器的反相输入 VFB 应接地。
但在典型应用部分中、可以说:在离线隔离应用中使用时、隔离输出的电压反馈是使用次级侧误差放大器和可调电压基准(如 TL431)实现的。 误差信号使用集电极连接到 VREF 引脚且发射极连接到 VFB 的光电隔离器跨越初级到次级隔离边界。 请澄清这一矛盾。
2.正激式转换器能否在大于50%的占空比下运行? 是否为变压器磁芯的复位保留了50%的裕度?
3.如何确定正向转换器是否处于 DCM/CCM 模式。 关键电感的计算是否与降压拓扑的计算相同?
4.我正在寻找不同的方法来查找功率级传输功能 CCM 电流模式正向转换器。 是否有任何标准文档?
5.正向转换器的开环传递函数是否仅包含控制到输出函数? 开环传递函数的相位裕度和增益裕度如何用于确定补偿器值?
6.如何在开关中找到确切的峰值电流。 它是否仅包含磁化电流和次级反射电感器电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sonu:

    回答您的问题

    1.客户使用这两种配置。 隔离式设计的更简单解决方案是在次级侧使用 TL431、该 TL431通过光耦合器的二极管分流电流。 在初级侧、FB 连接到接地端、在 COMP 引脚上没有任何下拉电阻的情况下、COMP 将驱动为高电平。 光晶体管集电极连接到 COMP、其发射极接地、TL431以这种方式通过光耦合器提供调节。 如果输出电压超过设定点、TL431会通过光电二极管分流更多电流、并且光晶体管会将 COMP 引脚拉至较低的电压、从而降低 PWM 占空比。

    2.在正向转换器中,内核必须在下一个周期前复位。 如果使用复位绕组、并且复位绕组和初级绕组之间的匝数比为1、则占空比限制为50%。 还可以设计谐振复位正向转换器、其中占空比可能大于50%、变压器不需要复位绕组。 请浏览 www.ti.com/.../login.shtml 上的 TI 电源设计技术文档库

    3.在正向转换器中,一旦平均负载电流超过输出电感器中纹波电流峰峰值的一半,功率级将转换为 CCM。 如果您将输出电感器设计为在10A 满负载电流下具有30%的纹波、则峰间电流将为3Appk。 一旦负载电流上升到1.5A 以上、此设计将采用 CCM 模式。

    4. TI 图书馆中可能有一些内容、或 Robert Ericsson 著的《电力电子基础》是一本很好的参考书籍

    5.同样,TI 库中也有有关控制环路理论的论文,这些论文可能很有用

    初级开关中的峰值电流是磁化电流和反射输出电流。 功率级设计器工具可用于进行功率级设计的第一遍计算、它还包括控制环路设计。 www.ti.com/.../powerstage-designer

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Peter。