Other Parts Discussed in Thread: TPS61020, TPS61029, TPS61025, TPS61027, TPS61026
主题中讨论的其他器件:TPS61020、 TPS61025、 TPS61027、 TPS61026
大家好、
我知道 TPS61020具有1.5A 电流限制、TPS61029具有可调输出的1.8A 电流限制。
数据表显示了 TPS61020的"最大输出电流"图、如下所示、但 没有 TPS61029图。 
您是否有相同的 TPS61029图形?
我的客户希望了解 TPS61029在 输入电压为1.2V、输出电压为5V 或输出电压为3.3V 时的"最大输出电流"。
此致、
雅丽塔