This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61029:TPS61029的最大输出电流

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61020, TPS61029, TPS61025, TPS61027, TPS61026
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761689/tps61029-maximum-output-current-for-tps61029

器件型号:TPS61029
主题中讨论的其他器件:TPS61020TPS61025TPS61027TPS61026

大家好、

我知道 TPS61020具有1.5A 电流限制、TPS61029具有可调输出的1.8A 电流限制。
数据表显示了 TPS61020的"最大输出电流"图、如下所示、但  没有 TPS61029图。



您是否有相同的 TPS61029图形?
我的客户希望了解 TPS61029在 输入电压为1.2V、输出电压为5V 或输出电压为3.3V 时的"最大输出电流"。

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita:
    我将与团队成员一起查看相同的天气图。 您是否可以分享客户的负载条件? 以及任何特殊需求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita:
    与团队确认后、没有相同的 TPS61029图。
    您可以通过电流限制以及输入电压、输出电压和估算效率来计算该值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minqiu-San、

    感谢您的支持。
    在 TPS61029的1500mA~下、是否有任何方法可以估算效率?

    数据表显示 了 TPS61020、TPS61025和 TPS61027的效率曲线、但这些器件 均为1500mA 电流、未显示高于1500mA 的效率。
    我的客户想知道 TPS61029在 Vin=1.2V、Vout=5V 或 Vout=3.3V 下的最大输出电流。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita:
    在℃实验中、我们在 Vin=1.2V、Vout=3.3V、T=25 μ s 时测试了基于 TPS61029的电路。 在 IO=20mA 至300mA 范围内、效率约为80%-90%。 结果仅供参考。
    此外、很抱歉我没有 Vout=5V 的准确数字。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minqiu-San、

    在本例中、我想知道效率超过 IO=300mA~。
    我知道 没有效率数据来确定 TPS61029的最大输出电流(Vin=1.2V、Vout=5V 或 Vout=3.3V)。

    顺便说一下、是否有适用于 TPS61029 (电流限制:1800mA)或 TPS61026 (电流限制:1800mA)的 EVM?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita:
    它是执行基准测试的好选择。
    据我所知、TI.com 中只有 TPS61020EVM。 您可以应用一个插座并用 TPS61029替换插座。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minqiu-San、

    感谢您的友好支持。
    我知道。

    此致、
    雅丽塔