请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2490 你(们)好
我的客户有疑问。
■规格
VIN = 12V
Iout = 40A
在客户评估 TPS 2490时、FET 损坏。
此时的波形就是这个。

而客户在 UVLO 附近缓慢降低输入电压
客户认为、由于重复启动⇔停止、TPS2490超过了 FET 的 SOA、并且 FET 损坏。
是这样吗?
还有其他可能的因素吗?
最恰当的考虑
T Kishi