This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2490:FET 断开

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760904/tps2490-fet-breakage

器件型号:TPS2490

你(们)好

我的客户有疑问。

■规格
VIN = 12V
Iout = 40A

在客户评估 TPS 2490时、FET 损坏。
此时的波形就是这个。


而客户在 UVLO 附近缓慢降低输入电压
客户认为、由于重复启动⇔停止、TPS2490超过了 FET 的 SOA、并且 FET 损坏。
是这样吗?
还有其他可能的因素吗?

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kishi、

    FET 将在启动期间经历严重的功率应力。 因此、重复启动会给 FET 带来很大的压力、我们必须检查启动期间的 SOA 裕度。
    您能否共享启动期间的负载(总电容+等效电阻)? 您能否共享原理图、FET 器件型号和填充的设计计算器进行审阅?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh

    可以发送电路图等
    我可以告诉您您的电子邮件地址吗?

    注意事项
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kishi、

    我已向您发送了我的电子邮件 ID。 请通过电子邮件发送详细信息。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kishi、

    我已通过电子邮件收到您的详细信息。
    我们将通过电子邮件进行讨论。 请关闭此主题。

    此致、
    Rakesh