This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:Dose BQ25895 support QC protocol?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ25890H, BQ25898D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761818/bq25895-dose-bq25895-support-qc-protocol

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: BQ25890HBQ25898D

尊敬的 TI:
  请帮助检查 BQ25895是否支持 QC 协议?

  如果 BQ25895支持 QC、它如何与输入适配器或其他设备通信?  

   QC 协议握手是否需要特殊的通信接口?

  谢谢!

此致!

沈家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric、

    BQ25895高电压 DCP 握手功能与协议 QC2.0兼容。 对于 QC3.0及更高版本、您将需要如下所示的充电器和一些相关固件。

    BQ25890H

    BQ25898D

    对于固件、请考虑此软件参考设计、该设计可针对 QC 协议进行修改: 通过握手可调适配器和电池充电器优化效率参考设计

    对于 QC 协议所需的内容、我建议查看质量管理规范。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Joe:
    非常感谢!

    此致!
    Eric