请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25895 主题中讨论的其他器件: BQ25890H、 BQ25898D
尊敬的 TI:
请帮助检查 BQ25895是否支持 QC 协议?
如果 BQ25895支持 QC、它如何与输入适配器或其他设备通信?
QC 协议握手是否需要特殊的通信接口?
谢谢!
此致!
沈家祥
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Eric、
BQ25895高电压 DCP 握手功能与协议 QC2.0兼容。 对于 QC3.0及更高版本、您将需要如下所示的充电器和一些相关固件。
BQ25890H
BQ25898D
对于固件、请考虑此软件参考设计、该设计可针对 QC 协议进行修改: 通过握手可调适配器和电池充电器优化效率参考设计
对于 QC 协议所需的内容、我建议查看质量管理规范。
此致、
Joel H