请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50 主题中讨论的其他器件: GPCCHEM
尊敬的工程师:
我将 BQ40Z50_R2用于1S5P 锂电池(18650)。 固件版本为<08_build_50.srec>.'Dedign Capacity mAh'为10000、'Dedign Capacity CWH'为3700。'Dedign voltage '为3700mV.'SG Current threshold'&'Chg current threshold'为5000mA。 'a configuration'设置为1节串联电池。其他参数几乎是默认值。 我有以下问题:
(1)我在"命令"列表中使用了"Chem ID"命令来获取 chem ID。 结果为0x1210 (十进制:4624)。 我无法从您的库中找到 ID。 可以提供给我吗?
(2)"最大误差"和 RSOC 均为100%、但 ASOC 为0%、RC 和 FCC 均为0mAh。 如何修改?
(3)不能充电。 CHG MOS 导通、电池/引脚电压为3.62V、电池组 连接4.0V 电源串联一个1 Ω 电阻。 如何操作?
(4)如何进行学习周期?
(附件是 bqStudioi 的图片)