This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:咨询有关 BQ40Z50_R2的一些技术问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760650/bq40z50-consult-some-technical-questions-about-bq40z50_r2

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

 尊敬的工程师:
我将 BQ40Z50_R2用于1S5P 锂电池(18650)。 固件版本为<08_build_50.srec>.'Dedign Capacity mAh'为10000、'Dedign Capacity CWH'为3700。'Dedign voltage '为3700mV.'SG Current threshold'&'Chg current threshold'为5000mA。 'a configuration'设置为1节串联电池。其他参数几乎是默认值。 我有以下问题:
(1)我在"命令"列表中使用了"Chem ID"命令来获取 chem ID。 结果为0x1210 (十进制:4624)。 我无法从您的库中找到 ID。 可以提供给我吗?
(2)"最大误差"和 RSOC 均为100%、但 ASOC 为0%、RC 和 FCC 均为0mAh。 如何修改?
(3)不能充电。 CHG MOS 导通、电池/引脚电压为3.62V、电池组 连接4.0V 电源串联一个1 Ω 电阻。 如何操作?
(4)如何进行学习周期?

(附件是 bqStudioi 的图片)

 e2e.ti.com/.../Pictures-of-my-bqStudio.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先、校准您的监测计。 然后、您需要使用 GPCCHEM 对您的电池进行表征。 这将为您提供化学 ID。 请按照此处的步骤 操作、www.ti.com/.../slua777.pdf。 pdf 中提到的监测计与 bq40z50类似、可帮助您设置监测计并完成周期。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能仔细看一下我的问题并具体回答吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1210是默认的编程内存 ID。 您不能任意使用它。 您需要对您的电池进行特性描述
    您不是通过将系统存在引脚接地来设置 PRES 位。 这意味着您的电池未连接。 因此 RM = 0且 FCC = 0。 为 PRES 引脚接地、这些值将发生变化。
    XCHG 和 XDSG 表示没有 FET 导通。 为您的引脚接地、然后您可以发送 FET 使能以打开 FET。
    对于 LC、请按照我之前的帖子进行操作。