This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46002:跟踪降压电源

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM46002, TIDA-01610, LM76002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761787/lm46002-tracking-buck-power-supply

器件型号:LM46002
主题中讨论的其他器件: TIDA-01610LM76002

您好!  

我的一位客户需要降压转换器、如下所示。

VIN=36V

Vout=可变15V 至24V

Iout=2A

我在 LM46002和 LM76002中看到 TRK 引脚、但数据表中没有提供太多说明。 该引脚是否可用于创建类似于 TIDA-01610的跟踪电源。 如果不是、请建议符合上述要求的合适器件和方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Naveen、

    通常情况下、TRK 输入不用于控制、原因有两个:

    1) 1)不保证 TRK 输入的精度。 在上电排序期间,此输入电路中的任何偏移都不重要。
    2) 2)由于该输入可用作软启动引脚、因此该器件可为该引脚提供电流、从而使精确控制变得更加困难。

    与 POST 中的 TIDA 一样、FB 输入通常用于控制可变输出电源。

    此致、Robert