Other Parts Discussed in Thread: LM46002, TIDA-01610, LM76002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM46002 主题中讨论的其他器件: TIDA-01610、 LM76002
您好!
我的一位客户需要降压转换器、如下所示。
VIN=36V
Vout=可变15V 至24V
Iout=2A
我在 LM46002和 LM76002中看到 TRK 引脚、但数据表中没有提供太多说明。 该引脚是否可用于创建类似于 TIDA-01610的跟踪电源。 如果不是、请建议符合上述要求的合适器件和方法。