This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:问题!! 电量监测计在 bqstudio 中未检测到..

Guru**** 2608595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761446/bq27742-g1-problem-fuel-gauge-not-detect-in-bqstudio

器件型号:BQ27742-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

您好、先生、

遇到了一个新问题...我通过 bqstudio 中的电量监测计对电池执行了所有步骤...并生成黄金文件...

和生产电量监测计.... 我通过微控制器(STM32L053)编写了代码、将 df.fs 文件的数据写入电量监测计。 但是在此之前、我在数据存储器中设置了默认值。。所以、我可以在编程后检查数据是否发生了变化。。

设置默认值后...我通过代码将闪存数据编程到电量监测计中...

然后我打开 bqstdio ... 但电量监测计在电量监测计中未检测到... 我唤醒了电量监测计,但它没有检测到...即使我连接了充电器,但没有变化...为什么它在程序完成后会发生???

我认为电量监测计 IC 已损坏...如果是,为什么?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试使用 bqstudio 和 ev2400。 如果您无法进行通信、请从监测计选项中选择 bq27742、然后打开固件选项卡、然后单击执行按钮。 看看这是否唤醒了监测计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,我会尝试这种方式的。但是当我上次检查时,bqstudio 甚至没有意识到有一个 IC。 我没必要看到 i2c 符号...这种可能的 IC 是否因闪存程序而损坏?
    最后,感谢您的回答。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果在单击"执行"按钮后监测计未唤醒、则可能会被欺骗、需要更换监测计。
    谢谢
    Onyx