请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27742-G1 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 EV2400
您好、先生、
遇到了一个新问题...我通过 bqstudio 中的电量监测计对电池执行了所有步骤...并生成黄金文件...
和生产电量监测计.... 我通过微控制器(STM32L053)编写了代码、将 df.fs 文件的数据写入电量监测计。 但是在此之前、我在数据存储器中设置了默认值。。所以、我可以在编程后检查数据是否发生了变化。。
设置默认值后...我通过代码将闪存数据编程到电量监测计中...
然后我打开 bqstdio ... 但电量监测计在电量监测计中未检测到... 我唤醒了电量监测计,但它没有检测到...即使我连接了充电器,但没有变化...为什么它在程序完成后会发生???
我认为电量监测计 IC 已损坏...如果是,为什么?