This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:集成电压监视器

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761868/tps65217-integrated-voltage-monitor

器件型号:TPS65217

客户询问过通过 I2C 进行 TPS65217集成电压监控。  我认为这是不可能的、但我想确认一下。  我的建议如下、请确认这是最佳方法。

您可以使用 PMIC MUX 和 AM335x ADC 监控电压。  TPS65217包括一个 MUX、此 MUX 可被连接至 AM335x ADC 以进行电压测量。  有关详细信息 ,请参阅使用 TPS65217x 为 AM335x 供电。 (修订版 I) 应用手册。  确保遵守1.8V ADC 输入限制。   

可以使用 INA180等电流感应放大器来监控电流

TI 还提供诸如 INA226的 I2C 电流/电压监控器。  有关 实现的详细信息、请参阅 AM335x 低功耗设计指南(修订版 A)。

此致、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    这里有什么问题? 您希望监控什么电压?

    "通过 I2C 进行集成电压监控"是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    问题是客户能否直接通过 TPS65217 I2C 总线读取电压和电流值? 我很确定答案是否定的 您可以使用 TPS65217 MUX 和 AM335x ADC 读取电压和电流分流器以测量电流。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确答案:TPS65217未集成 ADC、因此器件无法测量电压并将其存储在寄存器映射中以供 I2C 读取。

    TPS65217自动对所有直流/直流转换器和 LDO 进行电压监控、有时也称为监控器、但这并不能告诉您任何电压的实际值。 它仅用于创建电源正常信号。

    要测量 MUX_IN、VBAT、VSYS、VICHARGE 和 VTS 的电压、 TPS65217的 MUX_OUT 引脚必须连接到 AM335x 处理器上的 ADC。 多路复用器的接线如图10所示。 TPS65217数据表的模拟多路复用器。

    在您参考的用户指南中、显示了连接到 AM335x AIN4的 MUX_OUT。 请记住、您可能需要在 MUX_OUT 和 AINx 之间添加分压器、以确保 ADC 的电压不会高于建议的最大值。