Other Parts Discussed in Thread: TPS65217
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65217 客户询问过通过 I2C 进行 TPS65217集成电压监控。 我认为这是不可能的、但我想确认一下。 我的建议如下、请确认这是最佳方法。
您可以使用 PMIC MUX 和 AM335x ADC 监控电压。 TPS65217包括一个 MUX、此 MUX 可被连接至 AM335x ADC 以进行电压测量。 有关详细信息 ,请参阅使用 TPS65217x 为 AM335x 供电。 (修订版 I) 应用手册。 确保遵守1.8V ADC 输入限制。
可以使用 INA180等电流感应放大器来监控电流。
TI 还提供诸如 INA226的 I2C 电流/电压监控器。 有关 实现的详细信息、请参阅 AM335x 低功耗设计指南(修订版 A)。
此致、
标记