This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:是否需要以阻抗方式控制 D+/D-线路以进行充电器检测?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760749/bq25606-do-d-d--lines-need-to-be-controlled-in-impedance-for-charger-detection

器件型号:BQ25606

您好!

我想知道我是否需要像对高速 USB 线路那样控制 BQ25606的 D+/D-线路的阻抗? 在检测过程中、我无法找到 D+/D-上的操作。 我假设它们是简单的操作、因此可以自由地将 D+/D-路由到充电器、但我想确保。

谢谢、

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗雷德:

    D+/D-检测完成后、D+/D-引脚处于高阻抗的空闲状态、然后可以释放 USB 线以用于高速 USB 线。 典型的 D+/D-检测时间为500ms。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但这不是我的问题。

    我想知道、在 PCB 上布线时、我是否需要在 D+/D-之间实现90欧姆的差分阻抗(请参阅随附的图片)、或者在 BQ25606情况下是否不需要该阻抗、因为电气操作是低频的(我正在假设)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BQ25606对 D+/D-布线阻抗没有特定要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气!